This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1在断电和重新通电后会突然变化

Guru**** 2366460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575592/bq34z100-g1-bq34z100-g1-will-sudden-change-after-power-down-and-repower

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

我已经完成了所有的过程,包括化学鉴定和学习周期以及黄金形象。 现在更新状态也变为06。 然后我给电池充电以查看精度,当电池容量是关于BQ34Z100-G1的电量时,我切断了50 % 的电源,然后接通电源,SOC突然变成30 %。 现在电压和电流显示蓄电池几乎已充满电,但SOC为85 %。

那么,当断电时,我应该怎么做? SOC为何突然发生变化?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在设备通电后,仪表将运行容量模拟以设置RM和FCC。 模拟将基于数据闪存中的OCV和OCV表。 如果运行模拟时单元格恰好位于OCV曲线区域,则估计值上会出现一些错误,并且错误会更大。 使用LFP单元时,错误也会更严重。 您的ChemID匹配情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas,í a

    GPC报告显示,"最佳化学品ID:231   最佳化学品ID最大偏差,%:2.28 "。

    我导出gg. file和dffs.file和log.file。下图显示SOC (从56 % 到29 %)和RM (从6140到3271mAH)。 充满电时,SOC仅为93 %。 然后我再次关闭BQ34Z100-G1,SOC突然变为100 %。

    我想我没有做错,请帮忙解决。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     gG.file,dffs.file和log.file已附加。

    e2e.ti.com/.../file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehua
    日志文件指示在进行SOC调整时进行了重置。 这很可能是Regin电源电压中断。 请注意,平均电流必须开始累积,并且大多数测量相关参数都在日志文件中重新启动。 当发生重置时,仪表将运行容量模拟,如果在电流流经感应电阻器时运行模拟,则SOC会受到显著影响。 容量和SOC将根据电池的OCV (与量表中的OCV表进行比较)进行初始化。

    Tom