This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8704万:UCC2.8704万+ AC棕色输出的参考原理图

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574569/ucc28704-reference-schematic-for-ucc28704-ac-brown-out

部件号:UCC2.8704万

尊敬的先生:

您是否有UCC2.8704万+ AC棕色输出电路的参考原理图

UCC2.8704万棕色输出:45V~70V,

轻负荷效率不需要任何注意。

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

     

    UCC2.8704万具有输入欠压锁定,它将转动电压输出的转换器外壳。 通过上部VS分禾器感测主转向与辅助转向比。  此电路的设置在数据表的第10页7.3 .1.3 部分中讨论。

    Ivsl (运行)= 220 uA

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们知道在引脚上添加外部电阻器,但棕色设计存在问题。

    这取决于负载变化,这就是我们询问是否存在外部电路的原因。  

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成了!! 谢谢。