This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:CFG6 (A6h)寄存器的VBOOST

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576856/lp8556-vboost-of-cfg6-a6h-register

部件号:LP8556

大家好,

我的客户考虑使用"自适应增压电压控制"。
如何 从  CFG6寄存器的VBOOST[5:0]计算特定的升压输出电压[V]?



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它位于LP8556数据表的第14页。

    VBOOST = VBOOST_MIN + 0.42 VBOOST*VBOOST(Dec),其中VBOOST_MIN可由VBOOST_RANGE 7V或16V确定。

    希望这能有所帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoon San,

    我完全认为下面的计算公式仅适用于"手动控制"。
    *VBOOST = VBOOST_MIN + 0.42 * VBOOST (Dec),

    我了解它适用于"自适应控制"。
    感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该等式仅用于初始电压设置,自适应升压将根据LED负载自动调整升压电压。