This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1071万-Q1:TPS6.1071万-Q1的布局

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576298/tps61071-q1-the-layout-of-tps61071-q1

部件号:TPS6.1071万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS6.1071万

你(们)好

我对TPS6.1071万-Q1的布局有疑问。
请在问题下面告诉我
①Top 1层,底部2层,这一理解是否正确?
   即使承认 这是正确的,我也无法识别这些差异。
   请告诉我这些区别?
②Is这是通孔?
③What这是一个领域吗?
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉按,但您能否告诉我 此问题的实际状态?
    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅TI.com上的数据表,您的pdf与我们在TI官方网站上显示的并不完全相同

    EVM由顶部和底部两层组成。顶部为灰色,底部为白色,因此实际上,整个底部层都是以地面(GND)方式浇注的。

    2.您的pdf格式不正确,整个格式将在您的pdf格式中缩短VBAT和GND,请参阅TI.com

    3.此区域为空。

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢您提供信息。
    我无法确认底部区域,因为此区域为白色。 但我可以通过Safari看到底部区域。
    您能否将数据表发送给我以确认底部区域?
    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我可以使用Safari确认底部区域。
    但我无法使用Internet Explorer,Google chrome和Acrobat Reader进行确认。

    此致,
    横田洋三