This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.991万A:设计计算器_SLUC265A

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576756/ucc29910a-design-calculator_sluc265a

部件号:UCC2.991万A
主题: LM7.467万-Q1中讨论的其他部件

您好,

 

我已经下载了“UCC2.991万A设计计算器(修订版 a)”(UCC2.991万A设计计算器_SLUC265A.xls),来自:

http://www.ti.com/product/UCC2.991万A/toolssoftware

 

我希望能够编辑一些单元,因为我的应用程序将在较低的电压下运行,我需要更换一些反馈电阻器。

 

遗憾的是,电子表格大多被锁定,并受密码保护。

 

请告诉我密码,或者给我发送同一电子表格的解锁版本吗?

 

谢谢。

 

此致,

 

Mateus Ohse

工程师- J1LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateus,

    我将与产品系列核对此信息并回复给您。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateus,

    您能否提供有关您的应用,输入电压范围,输出电压等的更多详细信息?

    您尝试更改计算器的哪一部分?


    UCC2.991万A在预期输入和输出电压比上有限制,线路感应分压器必须与输出总线电压感应网络具有4:1的增益比。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernard:

    输入将为60V交流和28-30 V直流/100W输出。

    我希望能够修改电子表格上的R28,R30和R31电阻值,以增加IOC。

    这也会降低VBLK引脚的Thevenin阻抗。

    我只想在电子表格上模拟它,并访问公式。

    请您给我取密码吗?

    谢谢

    Mateus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateus

    我只是想检查您为什么选择使用降压PFC?

    输入电压范围和交流频率是多少?


    在60 V交流额定电压和总线电压~30 V的情况下,这将提供宽的传导角度,因此这对PF很好。 在50 Hz时,每个交流零交叉点附近将有~2.2 ms死机时间。

    但是,在这样一个低总线电压的情况下,输出电压上限需要非常大,才能在2.2 毫秒死机时间内支持100W负载。

    此外,降压FET,扼流圈和自由轮二极管中的电流将非常大。


    我正在等待有关设计计算器的回复。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernard:

    感谢你的帮助。

    我计划使用的电感器是15uH/25A (IHLP67GZER150M01)。

    用于电容器3x 2200uF / 63V (UPW1J222MHD)。 这也应该为我提供足够的波纹电流容量。

    对于二极管DSTB6.01万C,采用TO-263封装的双30A /100V二极管。 但电压仅比边际高出约1.2倍。 甚至是V40PW10CHM3/I -> 40A / 100V,极低VF。

    您是否认为100V过低?  

    我还提供20ETS08SPBF,800V / 20A,但更高级的VF。

    对于FET,FDB035N10A (100V / 214A)或FDB3652 (100V / 61A)。 但是,可能电压过低?

    输入整流器使用理想的二极管电桥(LT4320,LM7.467万-Q1或LTC 4359)...

    这方面有什么缺点? :-D

    我只想访问电子表格上的公式,仔细检查我的电阻分频器。

    再次感谢您的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateus,

    最大和最小输入电压是多少? 或者60 V交流输入的+/-容差?

    输入是50 Hz交流还是其他频率?


    您能否提供您的电子邮件地址,以便我们直接就设计计算器进行沟通?


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bernard。

    输入将来自30-0-30 V变压器,50 Hz。

    我的电子邮件是mateuso@j1led.com。

    谢谢。