This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:关于充电器/蓄电池监测器的建议

Guru**** 2372110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574382/re-recommendation-for-charger-battery-monitor

主题中讨论的其他部件:BQ40Z50EVM-561BQ40Z60BQ40Z50-R1BQSTUDIO

 Joel,

4S店我用的是这块电池, 你们有化学成分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sonny,

    我自己不确定我们是否有化学成分,但我将拆分这一职位,在我们的电池管理-仪表论坛上开始新的话题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,那将是很棒的,在帖子中标记我。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们的数据库中没有您电池的化学ID,请参阅以下链接,了解有关如何获取电池的ChemID的更多信息:
    www.ti.com/.../GPCCHEM
    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    因此,目前正在尝试对bq40z50evm-561进行建模,但出于某种原因,显示电池单元电压4为0V,但显示正确的总电压,问题是这会影响SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sonny,

    您是否为4S单元配置了bq40z60数据闪存参数? 默认值为3S。 进入数据存储器>>设置>> DA配置>> CC[0:1]= 11 (对于4S);CC[0:1]= 10 (对于3S)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢我尝试更改它的快速响应,它给了我一个错误,现在CC[0:1]是00:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是错误的另一个视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sonny,

    请检查PF状态以确保您没有任何PF设置。 如果是,请清除它们并禁用PF。 PFS禁止写入数据闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是PF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传GG文件,您能否向我发送您的电子邮件,以便我将其发送给您?

    我也尝试读取SREC文件,但失败  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PF为永久故障。 使用gg.csv和srec创建一个zip文件,以便我为您检查和解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ggfile.ziphere'sGG,无法读取SREC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了一个完全未密封的,看看这种帮助是否没有起到任何作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonny,

    让我使用您的GG文件来解决您的问题。 bq40z50-R1未密封SEC1 = 0和SEC0 = 1,这是完全访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我看到了,但我很沮丧,所以我只是拍了一张照片;)

    感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonny,

    我无法导入您的gg.csv文件。 您可能已在Excel中打开并保存它。

    • 单击 “bqStudio寄存器”选项卡右上角的“刷新”
    • 向我发送“寄存器”选项卡底部的bqStudio位寄存器的屏幕截图。
    • 检查是否在“寄存器”选项卡底部的“bqStudio位寄存器的生产状态寄存器”部分中设置了PF_EN位
      • 如果是,可能是PF阻止写入数据闪存
      • 如果不是,它不 是PF阻止写入数据闪存-请在此处停止
    • 检查  是否在“寄存器”选项卡底部的“bqStudio位寄存器中的PF状态A+B或C+D寄存器”部分中设置了任何PF状态A+B或C+D位
    • 如果设置了任何PF状态A+B或C+D位, 请发送 位于bqStudio“寄存器”选项卡右侧“命令”部分的PF_CLEAR命令(向下滚动以查找PF_CLEAR命令),然后发送PF_EN命令以禁用PF
    • 刷新寄存器并选中PF_EN和 PF状态A+B或C+D位已清除
    • 尝试写入以将bq40z50-R1的单元计数从3S更新为4s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonny,

    为了完整起见 ,您是否遵循了bq40z50EVM用户指南第4页上的连接指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是II的内容,一切看起来都很清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第二个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7723.ggfile.zipgg文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonny,

    它不会出现,因为PFS是问题。 我能够在4S bq40z50EVM上加载您的gg.csv而不出问题,并将单元数从1S更新到4S。 您是否可以从量表中移除/循环电池电源并尝试重新加载更新gg.csv。

    e2e.ti.com/.../SonnyZamotggfile2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重启我上传了你发送给我的gg文件,但没有任何内容:(
    返回DA Configuration 10

    有什么其他想法,或者您认为这一个只是错误的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sonny,

    您是否有其他EVM可以尝试使用? 它可以是多种功能,如设置,设备等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:

    更新单元数(CC)时固件损坏。 CC意外编程为00,而不是11。

    解决方案:

    • 转至bq40z50-R1产品文件夹(工具和软件选项卡)并下载最新固件
    • 提取并运行可执行文件
    • 使用bqStudio固件选项卡对新下载的固件进行编程