This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1158万:TPS6.1158万的打开/关闭延迟时间

Guru**** 2512495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577177/tps61158-turn-on-off-delay-time-for-tps61158

部件号:TPS6.1158万

大家好,

我们的客户想知道TPS6118的打开/关闭延迟时间。

请您帮忙吗?

在数据表中很难找到这一点。

1.启动时间?

2. FB斜坡时间?

3.停机延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    FB电压以每步341us的32步递增,因此总斜坡时间约为10.9ms。
    LED电流的斜率取决于LED电流以及输入和输出电压。 启动期间有360mA输入电流限制,因此斜坡时间取决于电源要求。
    "停机延迟时间"是否意味着LED电流下降或控制引脚变低和LED开始降速之间的延迟? 控制针脚变低后,LED电流将开始关闭3.5毫秒。 在关闭期间,LED电流不会下降,此时间将取决于工作条件。

    此致,
    Angelos Tsiros