This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4050A50-Q1:TL4050A50-Q1

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050-N-Q1, LM4050-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576054/tl4050a50-q1-tl4050a50-q1

部件号:TL4050A50-Q1
主题中讨论的其他部件:LM4050-N-Q1LM4050-N

您好,

TL4050 5V设备阴极通过500欧姆连接至10V电压源。 当10V 电源通电时,TL4050阴极升至高于5V所需输出的250mV。

过冲持续约100美元。

过冲幅度和持续时间是否有指定的限制?

过冲电压源是否取决于? 换言之,如果电源电压更改为20V,过冲幅度和持续时间是否会改变?

谢谢!

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    我刚刚对具有相同阴极电流(10mA)的TL4050进行了快速测试,但没有看到250mV或100us过冲。

    TL4050驱动哪种负载? 您是否有负载电容器?

    输入内容如何? 瞬态启动的速度有多快?

    并联参考中的主要因素是阴极电流,它由电源电压和电阻器确定。 话虽如此,电流越高越高。

    由于电流为30mA,该部件不能在无负载的情况下通过500欧姆电阻处理20V电压。 最大阴极电流为15mA。

    此致,Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    阴极和接地之间连接有一个0.47uF电容器。  

    负载是几个运算放大器,总电流为1.5mA。

    10V输入上升时间约为500uSec。

    谢谢!

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    您能否共享电源导轨,阴极和阳极的示波器。

    我在这些条件下测试了TL4050A25,我确实绕过了5 % 过冲,但只花了大约50欧元就解决了问题。

    如果您想要降低过冲,我建议降低输入瞬态速度,这可以通过前面简单的RC电路来完成。  

    如果问题是时间长度,我建议减小阴极和接地之间的电容器,或者添加一个与之并行的小电阻器,以便在过冲后清空电容器。  

    最后一个选项是在输出处添加一个小系列电阻,虽然这将有助于过冲和降低噪声,但它将导致参考值的小幅降低。  

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色轨迹是通过500欧姆的阴极输入,黄色轨迹是阴极电压。

    过冲本身不是问题,前提是我知道导致它的原因,并且它被限制为0.5V。

    您能否解释为什么会出现过冲,以及它是否会因零件和温度而异?

    我认为这可能与零件的法规响应速度有关,但你们是专家。

    谢谢!

    戴夫

    e2e.ti.com/.../For-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!  

    您回答正确,过冲是由于循环响应时间造成的。

    这不是我们可以保证的值,因为它在很大程度上依赖于应用程序。 我们在LM4050-N-Q1数据表(第6.11 .1节)上有几个图形,这些图形在非常快的输入瞬变的常见响应上进行了比较。  

    如果您愿意,我可以对三台LM4050A50-Q1进行测试,以了解它们在不同启动时间下的表现。

    此致,Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    在许多应用中,了解过冲的大小对于保护连接的设备非常重要。

    瞬态模拟是否会显示此行为?  

    如果是,此零件是否有SPICE模型?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们没有TL4050的SPICE模型,但我们有一些用于 LM4050-N的瞬态SPICE和TI-TINA模型。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    LM4050的TI-TINA型号非常出色。  

    请您发布。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

     

    以下是 指向模型的链接。

     

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 模型有助于研究过冲。
    谢谢!
    David