This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.2421万:LMR6.2421万,带电流感应电阻器至FB引脚和接地。 这是否会成为恒定的电流驱动器?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571602/lmr62421-lmr62421-with-current-sense-resistor-to-fb-pin-and-ground-would-this-make-a-constant-current-driver

部件号:LMR6.2421万

我想知道我是否使用 LMR6.2421万,但反馈电阻器接地实际上是FB引脚和接地之间的电流感应电阻。 这是否会创建最大电压为24伏的恒定电流驱动器?  

是否有人会指出此想法的任何问题,例如稳定性? 我正在考虑购买开发板进行试验,但如果有人对此有任何想法,我将不胜感激。  

谢谢

转速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用降压转换器做过这件事。 其中一个缺点是1.255 V的FB电压将导致电阻器中的功率损失相对较大。 此外,对于升压转换器,可用负载电流会因输入和输出电压的不同而有很大差异,因为它与(1-D)成比例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我想驱动一些LED,因此电压需要调整以确保恒定电流。

    我当时在考虑在24V LED串的底部使用感应电阻器。 此电阻器将连接到馈线端子引脚。 我可能正在通过我的LED串通话<100mA的电流。 因此,这可能不是太糟糕的排放,而是一个廉价的解决方案。 可能会对效率有一些影响,但它是便宜的。

    我的想法是,它对输入电压没有影响。 输出电压将增加,直至达到电流并希望稳定。

    转速
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请确保您的感应电阻器的功率大小正确。 看起来您需要10欧姆左右的范围
    您还可以放置某种齐纳电路来保护输出电压

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在齐纳酒店的美好呼吁 如果在输出和反馈之间连接,则应限制最大电压。 我想知道如何限制它。

    开发套件已订购,我们将会看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道,如果我的输出断路,是否存在任何损坏IC本身的风险? 我似乎在数据表中找不到任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说断路输出意味着LED损坏时? 我认为您需要输出电压保护。  

    在本文中,它们使用齐纳作为过压保护  

    如果您有兴趣使用高侧电流感应

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,附件应用说明非常有用。 这条电路将使我的设计更加高效,并为我提供所需的保护。  

    转速