This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万EVM:是否可以在4个卡上运行此EVM?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576995/bq76930evm-is-it-possible-to-run-this-evm-with-4cells

部件号:BQ7.693万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ7.693万

我只想在4节电池上运行此EVM,这是否可行? 我知道有一个3-5单元EVM,但是我希望能够在4单元和6单元上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,
    每组建议的最小单元格为3,如数据表第4节,第5节和第8.1 节所示。 每个组的最小推荐VBAT工作电压为6 V。在达到工作电压水平的情况下,不可能达到正常的UV水平。 建议不要尝试在4节电池上操作bq7.693万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使我从不同的电源提供BAT电压,是否也可以这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,
    VC5X也是一个电源引脚,必须在适合测量的范围内。 您可以尝试底部组上的3个单元,上方组上的底部单元,并使用更高的BAT电压,看看它是否能满足您的需求。 请勿超过ABS最大限制。 您可能需要在上部组上模拟额外的电池电压,以便正常工作。 我们尚未测试此配置,因此不推荐使用。