This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2513万:为IDJ引脚TPS9.2513万提供所需的容量

Guru**** 2457930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574926/tps92513-requried-capaciatnce-voltagfe-for-iadj-pin-tps92513

部件号:TPS9.2513万

IADJ的绝对电压定义为3V。

否则,请参阅数据表第11页。

'如果不使用模拟电流调节,则可以通过电阻器将IADJe IADJ引脚连接到VIN,默认ISENSE电压为300 mV。'

 

当VIN为24V时,IADJ针脚将连接为24V。

这是否违反3V绝对电压?

如果 重  接IDJ针电压,是否可以将较低电压电容连接到IDJ针?

 

在EMV手册(第16页BOM列表C6)中使用了IDJ电容100V,

这超出了规格。所以使用IDJ电容电压10V是否可以?

 此致K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro您好,

    也许它可以更好地说明,但实际上你只需要限制电流进入IADJ。 如果您想要获得最佳的精确度,则IADJ和VIN之间的电阻器尺寸为1uA或更小。 可能需要100uA或更高电流,但钳位电压将会升高。 3V规格是通过内部10k电阻器保持低钳电流。 但如果您限制电流,您可以通过电阻器将其连接到任何电压。

    您的电压正确。 10V的盖子是足够的。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当VIN关闭 (24V至0V)时,I adj引脚电压升至9.8V。

    Iadj引脚在数据表中定义为绝对 最大电压3V,因此 Iadj 9.8V正在为其加电。

    IAD引脚被拉至10M欧姆并连接0.1uF至GND (与数据表电路相同)

    它是否可用于损坏的IC?    

    是否违反绝对电压问题?

    PS: 当VIN打开(0V至24V)时,I adj引脚上升4.9V。 这也违反绝对挥发。

    此致K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro您好,

    3V ABS最大规格实际上是用于引脚上的持续电压。 10k内部电阻器将引脚电流限制在安全水平,以获得高于您所看到的瞬态电流。 您无需担心这些瞬态电压会损坏IDJ。

    此致,

    彩色