This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:VIN路径在某些原型上已死亡

Guru**** 2393945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574712/bq24075-vin-path-died-on-some-prototypes

部件号:BQ2.4075万

你好。 在所附原理图的大约20个原型中,我们在USB的VIN路径上的2块板上遇到了故障。 两个主板仍可由VBAT供电,但也不会充电。 我正在寻求有关如何调试问题的建议,以确保该问题在整个设计中不是系统的。 或者,如果有人能在原理图上发现问题,我将非常感谢。

谢谢!

ED

注意:电源开关的设计不正确,并且在尚未印刷的PCB上重新设计。 在实施过程中,引脚15 (SYSOFF)已连接至GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您的意思是,有些主板可以正常工作,但有些主板有问题? 请检查每个引脚的电压,尤其是PG,CHG,EN,ISET, Ilim,谢谢。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 所有10块板都能正常工作,使电路脱离VIN,VBAT以及充电。 但是,其中2块板使用VIN供电时无法工作。 他们仍然使用VBAT为板供电。

    我将按照您的建议检查其余针脚的电压。

    谢谢!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宋先生。 我已确认故障部件所需针脚上的电压。 简短说明是没有针脚有任何明显的电压。

    • 未连接电池
    • 在连接到5.2V时
    • PG = 0.3mV
    • CHG = 0mV
    • EN1 = 0
    • EN2 = 79mV
    • ISET = 79mV
    • Ilim = 1.6mV

    有什么建议?

    谢谢!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ed,

    您可以将 它们与您的Good主板进行比较,然后您就可以知道它们的区别,这将帮助您找到问题的位置。 然后尝试找出导致此问题的原因, 例如 主板的连接,或者 所有相关组件是否正常。

    相关