This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:调光和调光

Guru**** 2508565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577353/lm3466-dimming-and-rsens

部件号:LM3466

您好,我有一个关于LM3466和可调光电流源的问题。 在参考设计中,Rsen的选择方式使Vsen保持在0.3V左右。 这就是为什么Rsens=1欧姆,五个串的驱动电流分别为0.35A的评估板。 现在我的问题是:如果我在这块评估板上使用可调光的电流源,并且我在10 % 处调光它,那么就初始配置而言,我得到的是横跨罗森斯的十分之一的电压(0.035V,而数据表热烈建议让罗森保持在0.3V左右)。 即使在此配置中,模块是否仍能正常工作? 是否有任何问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我对此有一个疑问。 看起来应该可以正常工作,但也存在可能导致问题的故障检测。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 可能会出现哪种故障检测问题? 我的意思是,调暗此类配置是否存在任何可靠性问题? 安全吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来应该可以正常工作。  如果您担心误差信号放大器偏移电压,那么准确度可能是一个问题。  如果有故障问题,这不是可靠性问题。  它将会关闭。  公差在1/10的电流级别可以是+/- 5 %。  可以放心尝试。

    谢谢!