This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:低电压和高电压切断电路图

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577110/tl431-circuit-diagram-from-low-and-high-voltage-cut-off

部件号:TL431
主题中讨论的其他部件: TL1431

尊敬的团队:

我使用Fairchild的FL7733 IC设计了LED驱动器。

驱动程序工作正常。 但我想通过使用IC TL431添加低输入电压(120V AC)和高输入电压(275V AC)切断来增加额外的保护。

我的要求是-无论何时输入电压为0 - 120V AC且高于275V AC (这两种情况均需考虑),TL431的输出应能够为 IC FL7733的VDD引脚提供GND。

请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    使用TL431将分流任何电流,以便阴极固定到数据表中电压参考方程设置的所需电压。

    您打算如何使用它作为截止日期?

    以下是另一人实施类似TL1431的帖子,功能相同:

    e2e.ti.com/.../53.5858万
    只要设备的阴极电压不超过36V,阴极电流也不超过100mA,您就可以使用TL431。

    此外,如果您有高电流和高电压,您还需要考虑温度,以确保设备的加热不会超过绝对最大工作条件。

    最佳,
    Michael