This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554EVM:BQ30Z55

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577203/bq30z554evm-bq30z55

部件号:BQ30Z554EVM

您好,

我想对BQ30Z55进行一些开发。

是否必须使用EV2300或TI Make USB-SMBus接口?

我们是否可以使用任何其他第三方USB-SMBus接口?  

我正在使用BQEVSW软件。

此致

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 我们建议使用EV2300作为开发工具,如果您使用通用USB IIC工具,请确保计时与仪表数据表相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。 也会这样做。

    我注意到的另一件事是,BQEVSW显示支持的设备为BQ30Z554和BQ30Z554-R1,而不是BQ30Z55。 我应该选择哪一项? 因为我想使用BQ30Z55。

    在执行软件BQEVSW时,它显示未找到EV2300。 如果我想使用通用的USB/IIC工具。 如何使用软件制作握手?

    谢谢。

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此适配器是否工作正常?

    www.ebay.com/.../11.2195万715752 基于71.5752万基于M359 CY7C6.8013万A-56 EZ-USB FX2LP 2.0

    此致
    SID