This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.305万EVM-679:TPS6.305万振荡和超消耗

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576993/tps63050evm-679-tps63050-oscillation-and-overconsumption

部件号:TPS6.305万EVM-679
我一直在用锂离子电池和CC2530微控制器测试评估板。
当电池电量下降3 [v]时,集成的电池将通过关闭微控制器开始振荡,此外,IC的高音将被省略,电路消耗从50 [mA]增加到80 [mA]

,这是否是此IC的预期结果?

如何减少集成的的消耗?

 此致 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对TPS6.305万EVM做了哪些更改?

    发生这种情况时,输出电压和输出电流是多少?
    您的负载配置文件是什么?