This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-2:FB引脚最大电压

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577374/ucc3808a-2-fb-pin-max-voltage

部件号:UCC3808A-2

大家好,我看到这个零件的设计是FB引脚(2)获得9伏电压,数据表显示最高为6伏  VDD 14伏。  想知道这是否会损坏芯片。

FB引脚被用作启用/禁用。  设置为9伏以禁用UCC3808,然后拉至地电位以启用UCC3808。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    如数据表第5页所示,FB上的绝对最大电压为6 V。如脚注1所述:

    因此,底线是FB引脚上的电压> 6 V可能会损坏设备。

    我建议修改您的启用/禁用电路,以限制FB电压< 6 V

    我希望这有助于回答您的问题,如果是,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!

    伯纳德