This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:双向负载开关

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, TPS2411, LM5060, LM5050-1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575027/lm5050-1-bi-directional-load-switch

部件号:LM5050-1
在“线程”中讨论的其他部件:LM5050-2TPS2411LM5060LM5069

您好,

我的客户现在正在考虑使用具有LM5050的60V/20A双向负载开关。
由于客户喜欢使用双向模式,因此他们将使用 两个具有背对背的FET。
请参阅以下帖子,作为类似讨论。

LM5050-2驱动两个从后至后的FET
e2e.ti.com/.../103.7204万

在这种情况下,您可以建议哪种解决方案?
它是否仍然是TPS2411的单个解决方案?

如果LM5050电路可以推荐,请告诉我。

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro:

    LM5050不能用于双向应用。 LM5050的主要功能之一是检测到反向电流并极快关闭,因此不是双向关闭。 OS-ING控制器通常具有此类功能(反向电流检测和快速关闭)。

    话虽如此,如果您对单向设备感兴趣,也许一个很好的解决方案是使用背对背FET (用于控制)的双芯片解决方案,它还会添加过电流保护,过电压/浪涌/欠压保护,短路保护等其他功能

    TI已使用此类解决方案创建了一个设计,您可以在以下网址找到它: http://www.ti.com/lit/ug/tidu415/tidu415.pdf 

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis,

    感谢您分享您的想法。 似乎无法使用单个LM5050配置双向。 我明白了。


    顺便说一句,从下面的讨论中,我知道LM5050可以用作带断路的简单高侧开关(或负载开关)。
    正确吗?

    LM5060问题
    e2e.ti.com/.../152.6814万

    在这种情况下,我们是否仍需要使用进出引脚?
    或者这些可能短接在一起?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro:

    遗憾的是,LM5050-1不能用作开/关开关。 关闭开关将栅极电压拉至VIN,关闭FET (因为在这种情况下Vgs = 0V), 但主体二极管处于电流方向,仍允许电流通过。 由于IC内的内部齐纳二极管以及其他原因(见下文),FET的源/漏极无法反向。

    但这是个好消息。 如果您不关心反向电流保护,那么我推荐 LM5060并使用使能引脚关闭FET。 本体二极管不在电流方向,因此可用作负载开关。  

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,

    感谢您花时间搜索,查找和参考我在另一个E2E线程上的上一篇文章。

    回顾过去,我发现我的原始答案不正确。 我们没有经过完全验证的LM5050解决方案可用作负载开关。 目前,建议的解决方案是如Aramis所述的LM5060,或者如果需要额外的保护功能,则为LM5069。

    我已相应地更新了我以前的帖子。

    谢谢!
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,Alex,

    感谢您分享您的理解。 很明显,LM5050不是这种情况下的好选择。 我建议我的客户也检查LM5060。
    我开设了如下新职位。 如果您查看下面的帖子,我们将不胜感激。

    LM5060:双向负载开关
    e2e.ti.com/.../57.7512万

    另外,我很高兴我的帖子能够帮助您澄清一些帖子。
    :)

    谢谢!