This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:电流消耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577419/tps54302-current-consumption

部件号:TPS5.4302万

你好。

我制造了数据表中所示的降压转换器,但使能引脚直接连接到VIN

输出电压=5V

当输入电压= 8...12 (V) 时,电流消耗约为600 uA (负载:MCU 和OPA),输出电压=~5V

当输入电压高于 ~13 (V) 时,电流消耗增加 (约50 mA),输出电压增加到5.4V时,之后我将输入电压增加到20V,然后 电流消耗和 输出电压降低到~1mA和~5V,并在广泛的输入电压范围内保持稳定。

为什么会发生这种情况? 我做错了什么?

我的实际输入电压为8...15V

对不起我的英语=(.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN引脚的绝对最大额定电压为7 V。 我毫不怀疑,当您将EN电压提高到7 V以上时,您会看到输出电压调节和输入电流增加的问题。  请确保EN保持低于绝对额定电压(请参阅数据表第4页上的6.1 部分)。