This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0056万:TPS4.0056万的误差信号放大器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575796/tps40056-error-amplifier-of-tps40056

部件号:TPS4.0056万


亲爱的,大家好

客户正在考虑使用TPS4.0056万。
他们对TPS4.004万的EA_REF引脚有疑问。
在数据表中,描述了误差信号放大器的输入偏移电压值。
但是,未描述其温度特性。
请告诉我温度特性。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami:

    规格表的温度范围为-40c至85c。
    EA的输入偏移电压在此温度范围内符合规格。

    Thansk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,钱山,

    感谢您的回答。

    >EA的输入偏移电压在此温度范围内符合规格。

    我明白了这一点。
    我能否理解没有仅包含温度特性数据的信息?

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masami-san,

    我检查了测试数据,以下是EA 输入偏移量(平均值)与。 温度。

    -40c:0.24mV

    0C:0.289mV

    25C:0.332毫伏

    85C:0.437mV

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱山,

    感谢您的支持。
    我会回复客户。

    谢谢,Masami M.