This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4012万:BQ2.4012万。 电池充电器端接问题(SLVA166A)

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575999/bq24012-bq24012-battery-charger-termination-issues-slva166a

部件号:BQ2.4012万
主题中讨论的其他部件: BQ2.401万

我的BQ2.4012万采用了新设计。 电池充电器。

事实上,这款电池充电器在单独使用时工作正常,我指的是电池充电器和电池。 红色LED亮起,电池充电后,绿色LED亮起。

但是当我在电池充电时将另一个铅锤连接到电池充电器时,发生了某种情况,原因是当我断开USB电缆,导致电池停止充电时,红色LED指示灯仍会亮起。

我找到了应用报告SLVA166A,但在第一个页面上,我没有看到BQ2.4012万部件号,所以我的问题是:此部件号是否受此问题影响?此部件号是否属于此文档?

我一直在与一个对我说过她认为此勘误表文档不再适用,但无论如何,它有一种奇怪的行为的人进行在线聊天。

欢迎提供任何解决此问题的建议。

谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于我们不知道红色/绿色LED连接了哪些引脚,请上传SCH,这将有助于分析,谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然,请找到随附的SCH。

    红色LED指示灯为DS1

    我看到过各种行为:

    1-连接至USB的充电器,连接至充电器的电池以及连接至充电器的负载(控制板或简单电阻器)

    红色 指示灯"DS1"亮起

    2-连接至USB的充电器,连接至充电器的电池和连接至充电器的负载(控制板或简单电阻器)

    在这种情况下,红色LED亮起,导致电池正在充电,但当我从PC上拔下USB电缆时:

    -如果电阻器已连接,红色LED将熄灭。

    -如果已连接控制板。红色LED指示灯保持亮起。

    希望我已经解释清楚了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么它没有连接SCH。

    我重新连接它。

    谢谢,致以诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    连接到充电器BAT针脚的电阻器的值是多少?建议您测试IOUT,VIN,VOUT,START的波形,这将有助于分析发生的情况,谢谢

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将查看这些内容,但同时请您告诉我,我之前提到的这份勘误表文档是否与我们的参考BQ2.4012万有关?

    至于电阻器的值,它是一个18欧姆的电阻,但我也尝试了一个12千欧的电阻,以防它是由于低电流负载造成的。

    谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是的,BQ2.4012万属于应用报告文档,BQ2.401万和BQ2.4012万是一个系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下几件事:

    1-勘误表文档的最后修订版自2006年10月起,BQ2.4012万数据表自2014年1月起生效。 在德克萨斯实时聊天中,有人告诉我,她认为此勘误表文档已不再适用,原因数据表比勘误表文档晚。 是否确定此勘误表文档仍然适用??

    2-此问题是否是连接控制板时充电器奇怪行为的原因? 顺便说一下,我意识到这种奇怪的行为发生在电池充电时。

    谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于数据表,2014仅意味 着2014年有更新的内容,因为数据表有时需要添加或修改,因此此零件不是在2014年之前设计的。

    对于SLVA166A端接问题,文档告诉我们哪个情况会导致该问题,1."如果负载电流大于锥度阈值,则未设置锥度计时器,不会发生正常端接"。 2."在充电器处于预充电调节模式时施加系统负载,可减少或消除预充电电流,从而可能使电池保持在3 V以下,导致充电器进入故障模式。"

    因此,建议您可以测试/检测负载电流,然后您可以准确地确定它。

    此致