This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为多个系列电池充电-充电器IC输出:每节电池与单输出(包装)

Guru**** 2372150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576177/charging-multiple-series-cells--charger-ic-output-per-cell-vs-single-ouput-for-pack

大家好,

请考虑锂离子电池组,例如包含2个串联电池。
某些充电器IC为每个单元提供一个输出,而某些IC则为电池组提供一个输出。

请解释一下这方面的情况?

谢谢!



此致,
拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着某些设备不能实现单元平衡。

    所以我知道电池平衡对锂离子电池来说并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasool

    单节充电器设计用于单节终端设备。 多节电池充电器设计用于多节电池终端设备。 它们的VBAT不同,适用于不同的应用。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Kerry,

    修正了我的第一个帖子:没有具有多个输出的充电器IC。

    保护IC具有平衡功能,每个单元具有输出。


    此致,
    拉苏尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool:

    是的,充电器本身没有平衡功能,您可以通过其他方法来实现,例如添加仪表或设计简单的外部电路(检测每个电池的电压,如果一个电池的电压过高,控制电路确定电池的放电)

    此致