This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:启动顺序

Guru**** 2394235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575302/ucc28740-startup-sequence

部件号:UCC2.874万

你(们)好

我观看 了此TI培训视频:

https://training.ti.com/getting-started-ucc287xx-and-ucc289xx-family

我的问题是,当控制器进入故障状态时,只要故障状态持续存在,三个初始循环就会被重新处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maximiliano,

    是的,当这些系列的控制器进入故障状态时,只要故障状态持续存在,则在UVLO循环的峰值处重复三个初始测试循环。 控制器的VCC或VDD处的电压将上升至打开阈值,并发出3个脉冲。 如果确定故障,则会禁用进一步的PWM切换,并允许VCC/VDD电压放气,直至达到UVLO阈值。 这是因为IC偏置电流保持在高于可用启动电流的位置,因此VDD电容器会放电。
    在UVLO点,内部负载关闭,VCC/VDD电压再次允许上升至打开阈值,并再次发出3个脉冲。 此UVLO循环将无限期持续,直至清除故障状态或消除输入电源。

    在某些情况下,控制器可能配置为因特定故障而锁定,而不是无限期循环(也称为"重试")。 在这种情况下,必须断开输入电源足够长的时间(通常几秒钟),VDD充电才能进一步释放到解锁阈值(通常几伏),以便能够重新启动控制器。 在闭锁模式下,IC偏置电流会充分降低,以匹配可用的启动电流,从而VDD电容器可以保持较高的电压,直到断开输入电源时也会断开启动电流源。

    我希望这有助于您了解控制器的行为。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ulrich,我已经理解了。 最后一个问题是,如果DRV针脚上没有脉冲,则控制器是否损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maximiliano,

    我想澄清一下, 当您说没有脉冲时,您是指在启动过程中根本没有脉冲,还是您无法观察到3个初始切换脉冲?在某些情况下,控制器将进入故障模式,并且您只能在DRV引脚上反复看到一个脉冲, 这些条件在培训视频(https://training.ti.com/getting-started-ucc287xx-and-ucc289xx-family ) 13:20~15:30 中有详细说明。

    如果您在启动时根本无法观察到任何脉冲,以下情况也可能导致DRV引脚上没有输出脉冲,但不一定意味着控制器IC损坏:

    1.如Ulrich之前所述,如果控制器被配置为针对特定故障事件的“锁存关闭”保护,则在控制器重新启动之前,任何PWM切换都将被禁止。 您需要按照Ulrich的建议重新启动控制器,以“解除锁定”保护。

    2.如果启动时DRV引脚上根本没有输出脉冲,则可能出现以下情况:

    i.在启动过程中从未达到VCC/VDD上的UVLO开启阈值,即UCC2.874万的电压为+21V,因此控制器从未激活。

    请验证输入电压电平和Vbulk是否直接连接到HV针脚,因为UCC2.874万依赖于内部高压启动开关来为VDD电容器充电,以便在建立输出/辅助电压之前提供偏置电流。 验证此情况的一个简单方法是测量VDD电平,查看其是否超过开启阈值,如果VDD从未达到+21V,则检查连接和输入电压电平。  

    二 偏置电容不足或没有VDD电容器。

    在启动时,UCC2.874万需要VDD电容器在HV启动开关对其充电时超过UVLO开启阈值,然后再提供约2mA的运行电流(偏置电流以及栅极驱动电流)。 VDD电容太小,无法为启动操作提供足够的电流, 运行电流过快地耗尽VDD电压低于VDD (关闭)阈值,并且在激活内部栅极驱动器之前控制器重新进入关闭状态,因此DRV针脚上没有输出脉冲。 电容小可能是由于电容器本身损坏或其支脚未正确焊接到电极片上,请检查VDD电容器及其在VDD引脚上的连接。  

    您还可以通过将外部直流电源应用到高于UVLO开启阈值的VDD引脚,并保持DRV引脚打开以测量DRV引脚上的输出脉冲来验证控制器是否损坏。

    •如果您能够观察到3个启动开关脉冲(仅发生一次,因为在接通外部电源时,VDD永远不会低于关闭阈值),请检查连接并确保电路上没有任何短路

    •如果在接通外部电源后仍无法观察任何输出脉冲,您可以考虑测量每个引脚的阻抗,以检查引脚是否短路,查看控制器是否损坏。

    或者只需更换新的IC,查看是否可以解决问题,如果是,则表示旧的IC已损坏。

    我希望这能回答您的问题,如果您能为我们提供VDD,DRV,CS,VS波形,以帮助您找出启动问题的根本原因,这将会很有帮助。

    谢谢你。

    此致,

    陈伟浩