This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-01A:用作7MHz D类放大器

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576713/lmg5200evm-01a-use-as-a-7mhz-class-d-amp

部件号:LMG5200EVM-01A
主题中讨论的其它部件:LMG5200LM5113

我的团队需要一个50V (最大1A)@ 7MHz的放大器,以便通过谐振耦合线圈提供无线电源/数据。  我们喜欢 LMG5200的外观,并购买了少量LMG5200EVM-01A评估板。  通过绕过电感器并移除SW输出处的电容器,我们获得了一个看似可行的D类放大器。  这些改进的板提供了大量的电源,并在线圈上产生有用的信号(尽管看起来像100MHz的噪声),但其中一些在适度使用后出现了故障。

我们不清楚这些故障是由于穿越电流之类的原因,还是我们只是在工作频率之外。  通过社区论坛进行的搜索表明,这些主板的额定频率为5MHz,但它们应该能够以高于5MHz的频率运行。

因此,我的真正问题是:TI是否有比LMG5200更符合我们要求的产品?  

提前感谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    感谢您为您的应用评估LMG5200EVM-01A。 我很遗憾听到一些部件在运行频率超过5MHz时出现故障。

    较高频率的主要问题是热量管理。 尽管LMG5200中的栅极驱动器能够达到7MHz等,但必须仔细考虑散热和其他冷却(如气流),以确保不会超过125ºC º C的最高工作结温。 您在测试期间是否使用过外部冷却?

    对于其他可用产品,一种方法是使用LM5113 Gan栅极驱动器和用于半桥的GAN FET进行设计。 请注意,此方法没有LMG5200提供的简化布局和单设备解决方案的优势。

    此致,

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    我们没有使用任何外部冷却,因此我认为您已确定最可能的原因。

    我们将了解LM5113。

    感谢您的回复。

    亚当