This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1:CAN't转至ROM模式

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575620/bq27742-g1-can-t-go-to-rom-mode

部件号:BQ2.7742万-G1

您好!

我可以将GoldenFile闪存为燃料计设备的空载。

但我 不能再次刷新同一文件。 燃油表不再从ROM模式响应

----------------------------------

;解开设备封条

;------------------

W:AA 00 14 04  ->正常

W:AA 00 72 36  -> OK //密封至未密封

W:AA 00 FF FF  ->正常

W:AA 00 FF FF  -> OK //未密封至满

X:1000

;------------------

;转至ROM模式

;---------------- --------

W:AA 00 00 0F ->正常

 W:16 00 03 00 00  -无响应超时

W:16 64 03 00    -无响应超时

不响应I2C地址0x16

身份验证密钥似乎是一种权利。

可能有什么问题?

此致,

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了仪表是否确实未密封? 请确保它确实是未密封的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是开封的,因为它很容易接受任何按开封顺序的钥匙,没有明显的错误。

    但我们使用默认密钥,这些密钥在TI制作的Golden文件中不会更改。

    或者什么可以是其他密钥和身份验证序列而不是默认密钥和身份验证序列?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使在电源循环后,仪表是否也不会响应? 仪表不应停止进入ROM模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编程了5个新设备,每个I2C事务都正常返回。
    燃油表工作正常,蓄电池特性看起来正常。

    但它只能执行一次,任何电源循环都没有帮助。
    一旦编程的设备较新,则进入ROM模式。

    当我自己练习,只选择可更换电池并导出文件时,我能够多次刷新此文件
    使用相同的嵌入固件代码。

    但我们从TI获得了真正的黄金文件,并且它永久地密封了设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否记得TI的哪些人向您发送了该文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESA Hartikainen e-hartikainen@ti.com

    不知道我是否可以直接将文件发布到您的,但我只能在明天访问文件。
    如果需要,我们可以继续通过我的公司电子邮件发送电子邮件。