This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [?] 3合1电压/电流/温度传感器最大值~20V DC

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP512, LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577126/3-in-one-voltage-current-temperature-sensor-max-20v-dc

主题中讨论的其他部件:BQ7.7905万BQ7.692万TMP512LM5056A

[?] 3合1电压/电流/温度传感器最大值~20V DC

是否存在此类传感器? 我看到一种线性技术,但电压只有5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电池管理 产品系列中的设备用于监测20 V电池中的单个电池,以及锂离子电池通用水平的电流和温度。  bq7.7905万是一个没有通信的保护器示例,现在有几个版本可用,新选项需要一个可支持的业务案例。  对于I2C器件,bq7.692万是一个选项,但同样具有电池焦点。   对于其它选项,您可以尝试 TI交叉参考搜索,或在 www.ti.com/sensors上查看传感器产品 。  TMP512或LM5056A等部件似乎支持20V。