This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1169万:将HB LED串驱动为100mA

Guru**** 2325230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574423/tps61169-driving-hb-led-string-at-100ma

部件号:TPS6.1169万.

我正在尝试驱动12个HB LED的LED串, 最大电流为100mA

电源电压为5V。

LED正向电压为:3.1V

TPS6.1169万是否支持此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udi,

    您拥有的LED配置为37.2V (12 * 3.1)+ 0.22V (最大参考电压)= 37.42V,这将导致TPS6.1169万 OVP检测关闭升压输出,因此它无法支持此应用。

    此致,
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    感谢您向我指出这一点。

    我的设计中有另一个LED串,带有4个NIR LED,每个LED的最大正向电压为3.5V。

    我使用TPS6.1169万构建一个驱动器,L=10uH,Cout=10uF和Rset=2欧姆,但无法使驱动器输出足够的电流/电压来驱动100mA的LED串。

    此设备的最大功率是否有限制?

    谢谢!

    UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udi,

    驱动您所描述的字符串时不应出现问题。
    是的,功率输出受VIN,SW Ilim和效率的限制(前提是应用程序在封装热规格内)。
    此配置的输出功率为:
    ((3.5V*4)+0.204V)*0.1mA = 1.42W
    使用80 % 效率时,输入功率为1.78W (0.8)
    最小VIN = 2.7 V,1.78W/2.7V =~0.66A SW电流,远低于最小值1.2A。
    您能否提供有关哪些功能不起作用的更多详细信息? 增压电压? LED电流?

    此致,
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    电流和电压测量值均低于预期值。

    我有没有办法向您发送板布局的图纸?

    此致,

    UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udi,

    是的,您有光绘文件吗?
    CRTL针脚是否高? 输出电压和电流是多少?

    此致,
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    该板是双面板。 打印面是一个完整的接地平面。
    Crtl引脚较高。 I在输出电流为4mA的情况下测量到10.6V。

    此致,

    UDI