This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:温度范围

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040, LM4030, TL4050A, TL4050B, TL4050C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576841/lm4040-n-temperature-range

部件号:LM4040-N
线程中讨论的其他部件: LM4040LM4030TL4050ATL4050BTL4050C

您好,

如LM4040-N的数据表所述,该部件有两种温度范围:工业温度范围(-40至+85)和扩展温度范围(-40至+125)。 但它没有说明哪个部件号对应于哪个温度范围。 有人能告诉我温度范围是如何在特定零件号中表示的吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    TI的一般惯例并不总是适用,即在部件的命名中通常会有C,I或E。这些字母代表部件的温度范围:

    C = 0C至70C (商业)

    I =-40C至85C (工业)

    E =-40C至125C (汽车)

    在LM4040-N部件中,具有扩展温度范围的部件将遵循以下约定:

    LM4040xEM3和LM4040QxEM3

    这些零件有C,D和E性能等级

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Diego的回复。 我认为数据表应该清楚地解释这一点。
    那么,LM4040的4.1V版本似乎没有扩展温度范围设备? 您对此要求有什么建议吗?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您对LM4040-N的哪种性能等级感兴趣?

    TL4050,LM4050Q和LM4030均具有4.1V的可选件,具有扩展的温度范围。 以下是所有可用选项的图表:

    部件号 初始精确度(-40C至12C) 温度系数(ppm/C)
    TL4050A ±0.1 % 50岁
    TL4050B ±0.2 % 50岁
    TL4050C ±0.5 % 50岁
    LM4050QA ±0.1 % 50岁
    LM4050QB ±0.2 % 50岁
    LM4050QC ±0.5 % 50岁
    LM4030A ±0.05 % 20.
    LM4030B ±0.1 % 20.
    LM4030C ±0.15 % 30.

    此致,Diego