This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3635万-Q1:LM5.3635万-Q1输入电容器选择

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576815/lm53635-q1-lm53635-q1-input-capacitor-selection

部件号:LM5.3635万-Q1

关于输入电容器选择,请参见LM5.3635万-Q1数据表P25。

其中描述:“TI建议在输入端放置一个小外壳尺寸10-nF陶瓷电容器,使其靠近器件
"  此电容器单位是否不是nF而是UF?

如果UF正确,客户是否可以将5uF x 2件用于输入电容器?

 阻抗与频率的特性差异是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kura,

    以上陈述是正确的,建议将10nF (用于高频旁路)放置在尽可能靠近器件引脚的位置。

    此电容器只是对建议的输入电容器值的补充。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brani-San

    感谢您的回复。

    我还有另一个问题。

    有些10uF电容器 用于推荐的输入电容器。

    客户是否可以将5uF x一些件用于输入电容器?

    它们涉及  阻抗与频率在5uF和10uF之间的特性差异。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kura-san,

    是的,如果有可用的主板空间,则可以。

    此致

    Brani