This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3.3063万A:支持轻载

Guru**** 2813845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577253/mc33063a-light-load-support

部件号:MC3.3063万A
主题中讨论的其他部件:TPS5.414万A

您好,

我的一位客户正在使用IC进行降压应用。

VIN-11V至33V DC,  

输出电压- 1A峰值电流时为3.3V。 正常负载约为0.3A至0.5A

在休眠模式下,IC需要提供大约20mA的信号源。

此设备在这些轻负载下是否能高效工作? 如果不能,您能否以类似的成本推荐替代方案?

我当时认为TPS5.414万A更适合。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I Mahesh,

    我同意您的观点,如果轻负载效率非常重要,TPS5.414万A是更好的选择。
    如果您需要TPS5.414万A部件支持,则应在标题中以该部件号开始线程。

    此致