This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:微控制器如何通过SMBus与bq40z60通信?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577069/bq40z60-how-can-micro-controllers-communicate-with-bq40z60-through-smbus

部件号:BQ40Z60

大家好,

如果可能,我更喜欢为便携式测试设备选择bq40z60 (完整的电源管理IC:充电器+电量监测计+保护)。

IC只有SMBus接口。

是否可以与UC通信?如何通信?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以与SMBus通信。 您需要选择支持SMBus协议的micro。 应考虑使用TI MSP430和MSP432。bq40z60产品页面包含应用说明和技术参考手册以及相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在其它MCU (如tms320f28系列)上实现SMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasool,

    我不熟悉tms320f28系列控制器。 我建议您将此问题发布到MCU e2e论坛。 那里的人将能够为您提供有关SMBus的功能和实施的更好的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,

    谢谢你Damian,