This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池容量(最小)是什么意思?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577070/bq28z610-what-battery-capacity-min-means

部件号:BQ28Z610

您好,

我想这是一个很愚蠢的问题。

我已经非常困惑 于搜索引擎中的电池容量(分钟),此值是否代表我使用的电池的最小容量? 或者,这是否意味着当我的蓄电池容量降至低于此值时,无法测量其电量? 例如,如果我想为150mAh锂聚合物电池找到合适的仪表IC,是否可以使用具有100mAh最小电池容量的IC? 当我的电池电量耗尽到100mAh以下时,它是否会停止测量?

非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yonglan,

    所选仪表的容量范围为满至0mAh。 最小和最大容量取决于您的额定电池容量。 只需确保您的150mAh额定容量在最小和最大容量的选定范围内。