This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6925万:如何处理未使用的PIN?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577102/bq76925-what-to-do-with-unused-pins

部件号:BQ7.6925万

我不会使用bq7.6925万的电流或温度监控功能。 我仍想使用警报PIN来实现唤醒功能。 我可以简单地将SENSEN和SENSEP引脚绑在一起吗? VTB和VIOUT引脚是否可以保持浮动? 这些引脚是否需要通过电容器连接到VSS? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seth:
    如果没有使用SENSEN和SENSEP,则可以将它们绑在一起。 它们是输入,应与VSS绑定。
    VTB和VIOUT是输出,如果不使用它们,则可以保持浮动。 如果输出未打开,则无需电容器。