This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:PWM调光频率

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576870/lp8556-pwm-dimming-frequency

部件号:LP8556

大家好,

我了解PWM调光频率可由PWM_FREQ [3:0]或RFSET kΩ 设置。
是否有确定PWM调光频率[Hz]的技巧?
我认为最好不要在音频区域内。

可以有你的建议吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM输出频率设置只能是预设值,而不能是连续值。

    如果涉及此频率发出的声音噪音,则可以考虑混合调光或仅限电流调光。 仅限电流调光将使PWM始终保持100 % ,而不进行任何PWM切换,混合模式将以 低亮度启动PWM切换(取决于PWM_to_I_threshold) ,低负载条件下可更安全地听到噪音。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoon San,

    感谢您的支持。
    我想再问 一个有关PWM调光频率的问题。

       使用自适应(混合)调光时,较高的PWM调光频率和较低的PWM调光频率之间是否存在差异?
    我想知道在轻负载下,要获得准确的LED电流,建议使用哪种。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    PWM调光频率设置将在混合调光时在低亮度下更改PWM频率。

    一般来说,PWM输出频率高于几百Hz,所以我认为人眼不会检测到任何伪影。

    如果PWM频率过高,由于采样时钟频率受限,分辨率可能低于低PWM频率。

    因此,我建议降低PWM频率,只要它没有任何视觉伪影。

    希望这能有所帮助,