This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:电流感应电阻器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577244/bq27426-current-sense-resistor

部件号:BQ2.7426万

您好,

我们正在考虑 使用bq2.7426万作为我们正在开发的定制平板电脑的电池量规。 我们面临的问题是IC上可以设置的最大设计容量。 它固定在8000mAh,但我们有8800mAh电池。 此外,我们的充电电流将为3A,我们不确定该量表是否可以使用10mOhm电阻器测量该电流。

如果我们放置一个5mOhm电阻器而不是10mOhm,并将设计容量和设计能量及锥形电流除以2,则仪表将正确测量蓄电池百分比。 据我所知,没有任何寄存器用于设置电阻值。

提前打卡

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    您的思维方式是正确的。

    我们有一个应用说明,描述了如何使用较大的电阻器获得更高的分辨率,您的方法可能相似,但相反。

    我在下面附上了应用说明,它应该可以回答您的许多问题。

    e2e.ti.com/.../slua792.pdf

    www.ti.com/.../slua792.pdf

    此致,
    直流