This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4617万:由于V LOWV=1.55V固定,因此,bq2.4617万限制为要充电的电池设置更低的切断阈值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574820/bq24617-is-bq24617-is-limiting-to-set-lower-cut-off-threshold-of-battery-to-be-charged-due-to-v-lowv-1-55v-fixed

部件号:BQ2.4617万
主题中讨论的其他部件: BQ2.465万BQ2.461万BQ2.4172万BQ2.46万BQ2.4171万BQ2.4616万BQ2.4618万

我正在使用bq2.4617万 IC为RRC2020电池组充电 ,该电池组允许将电池调节电压设置为13V。 现在,对于VFB针脚上设计的13V调节电压的电阻反馈,由于V LOWV (预充电到快速充电过渡阈值),蓄电池的低切断电压(我需要注意)大约为9.6V VFB引脚处为1.55V (固定),但实际蓄电池低切断电压为8.1V。

现在假设我把电池放电到8.5V并推入充电。 在这种情况下,如果VFB引脚电压在预充电时间(30分钟)内未超过V LOWV阈值 然后充电器将会声明故障。总的来说,由于V LOWV=1.55V固定在IC侧,而不允许用户外部设置,我将无法使用全部电池容量(100WH)。


请建议我一些克服上述限制的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,

    您需要使用比较器来测量您的电池是否低于10V,然后使用比较器的输出来打开/关闭FET,从而修改VFB电阻比。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,请您分享一些示例电路(原理图),以便更好地了解操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,

    我找到了一种更简单,更轻松的方法来减少预充电区域。 请仔细阅读此应用程序说明 。www.ti.com/.../slva473.pdf 。 它适用于bq2.465万,但也适用于bq2.4617万,因为电池电压感应类似。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我已浏览过应用程序说明,这确实是一个非常简单的方案。 感谢您的支持。 最后我要确认的一点是,此方案是否也可以在“bq2.461万”中使用。 请您对此发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉卡什

    是的,它也适用于bq2.461万。 任何使用VFB电阻网络和预充电阈值的设备都可以使用此类解决方案。 (bq2.461万,bq2.4616万,bq2.4617万,bq2.4618万,bq2.46万, bq2.465万,bq2.4171万,bq2.4172万)

    此致,
    Steven