This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:警报引脚频率的准确度

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576970/bq76930-accuracy-of-alert-pin-frequency

部件号:BQ7.693万

在"始终打开"模式下,250毫秒警报引脚的精确度是多少?

我们发现它的准确性被关于2 % 所抵消。

这是通过计算一小时间隔内的警报引脚脉冲数并将其与原子时钟进行比较来测试的。

BQ7.693万 DOC参考号:

7.3 .1.1 .3 16位CC
在Always On (始终打开)模式下,CC在100 % 下运行,每250毫秒收集一次新读数。 每个读数的结论都设置CC_READY位,它将警报引脚切换为高电平,以通知微控制器有新的读数可用。 要启用始终打开模式,请设置[CC_EN]= 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我预计3.5 % 最大值,但调度程序间隔的计时精度没有数据表参数。