This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:LM3429问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577174/lm3429-q1-lm3429-questions

部件号:LM3429-Q1
在“线程:LM3429”中讨论的其它部件

您好,

  1. LM3429的升压输出的最大电压是多少?

  2.  是否必须使用nDIM和GND之间的MOSFET? 客户是否可以直接将nDIM连接到MCU?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    is,HSP和HSN引脚均限制为75V。 因此,如果您需要高压侧电流感应,如首页示意图所示,最大输出电压为75V。

    如果您将电流感应电阻器与FET源串联接地(连接至FET源) 您可以将HSP/HSN电流感应电阻器置于LED串中小于75V的点,这样您就可以获得更高的输出电压。 然后,它将根据您的切换频率和输入电压来限制占空比。

    您可以将MCU直接连接到nDIM,它是高阻抗输入。

    此致,

    彩色