This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:在FSW =400kHz的情况下,开关频率的3σ(最小值和最大值)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576723/lm3404-3-min-and-max-of-the-switching-frequency-in-case-of-fsw-400khz

部件号:LM3404

大家好

如果我们询问LM3404,您会介意吗?
在FSW =400kHz的情况下,开关频率的3σ(最小值和最大值)有多大?
如果您有一些预期的价值,您能否为我们提供这些?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka,您好!

    遗憾的是,无法为滞后设备(如LM3404)提供切换频率范围。 它是一种恒定的接通时间,峰值检测控制设备。 因此,切换频率取决于输入电压,Ron容差,电感器容差,LED动态电阻和LED VF变化,因为它们会加热/冷却。 与恒定切换频率电流模式控制设备不同,变量太多。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克林顿San

    感谢您的回复!

    当设备操作为CCM时,是否无法为滞后设备提供切换频率范围?
    在CCM模式下,我们认为 切换频率是固定 值。
     设备如何将模式从 COT更改为CCM?(取决于负载?)  

    在CCM模式下 ,切换频率是否取决于输入电压,Ron容差,电感器容差,LED动态电阻和LED VF变化,并随这些变化而变化
    与COT模式相同?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    CCM只是表示电感器电流持续导电,这意味着它永远不会降至零。 LM3404仍将始终在COT模式下运行,因为它使用的是这种控制电路类型。 因此,切换频率的变化始终取决于所有这些因素。 因此,您可以计算在任何给定的操作点它应该是什么,并且它将非常接近,但无法单独使用LM3404来指定扩展。 正如我所说的,随着LED加热和正向电压下降,它甚至会发生变化。

    此致,

    彩色