This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.0606万:对于LMZ3.0606万,输入电压为3.3V或输出电压为0.85V时,是否可以将开关频率设置为2MHz?

Guru**** 2527280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577218/lmz30606-for-lmz30606-with-vin-3-3v-or-5v-vout-0-85v-can-the-switch-freq-be-set-to-2mhz

部件号:LMZ3.0606万

尊敬的先生/女士:

从LMZ3.0606万数据表的pg18表7来看,我似乎无法将FSW=2MHz设置为Vin=3.3V/5V和Vout =0.85V。

我只想再次确认是否可以将此Vin=Mz/5.0V,Vout =0.85V的3.3 设置为FSW=2MHz。如果我将此配置设置为2MHz,结果会是什么?

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在2MHz切换频率下,不能调节到0.85V的输出电压。 内部控制器的最小接通时间将输出电压限制在较高的切换频率下。 如果您尝试在这些条件下工作,输出电压将会增加,同时可能会出现脉冲跳转和波纹增加。