This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.1707万:LMZ3.1707万 / SS/TR电压

Guru**** 2813305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577145/lmz31707-lmz31707-ss-tr-voltage

部件号:LMZ3.1707万
主题中讨论的其它部件:LMZ3.171万,

您好,

请让我谈谈SS/TR引脚的内部上拉电压。 我想知道这是为了确定CSS电容器的额定值。  

我认为LMZ3.171万应该是相同的,因此它的电压为1.8V,如下所示。

e2e.ti.com/.../43.6324万

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LMZ3.1707万 SS/TR引脚电压在通电后升至大约1.8V。