This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:每个数据表的切换频率

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, UCC2800, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575742/ucc2801-switching-frequency-per-datasheet

部件号:UCC2801
主题中讨论的其他部件: UCC2800UCC2803

大家好,我有一个日期为2010年的UCC2801的旧数据表,最新的数据表来自网站。 2010年的数据表指出,开关频率是使用R和C设置的,计算该频率的公式是1.5 /(R*C)。 网站上较新的数据表没有UCC2801的公式,而是所有其他版本的公式。 有人能确认公式是什么吗? 感谢您的参与,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动道,

    我将联系产品线对此进行澄清,并在第二天或第二天回复您。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我可以确认,这是最新更新的数据表中的疏忽。

    它应包括所有4个具有5V参考(UCC2800/1/2/4)的设备,均使用相同的示波器。F = 1.5 /(R * C)

    具有4V REF (UCC2803/5)的系列中的2个器件使用了eqn. F = 1 /(R * C)


    将在不久的将来更正数据表以更正此错误。

    感谢您强调此问题。


    如果这解决了您的问题,请单击"验证答案"按钮以关闭此线程。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你伯纳德,这确实回答了我的问题。 由于某种原因,我看不到“验证答案”按钮来单击...

    我对这部分还有另一个问题...

    我正在调试的设计在RC引脚上有一个10.7K电阻和470pF盖。 根据方程,振荡器频率应为~300kHz,输出为150kHz,但我看到的是恒定的125kHz输出。 数据表指定应使用不小于10K的电阻器。 10.7K是否太小,是否应该稍大? 这会影响输出频率吗?

    再次感谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须刷新网页,然后出现"验证答案"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    您是否有另一个电路可能会加载CT引脚? 您能否发布您的示意图? 您的PCB布局可能会导致CT引脚上有额外的寄生保护盖?

    您是否在测量从外侧上升边到上升边的频率?

    可能值得尝试将R加倍并将C减半,以查看频率是否相同,这可能有助于指示是否存在额外的寄生C,从而降低了示波器速度。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会尝试你的建议。 额外的寄生电容是否实际上会减慢时钟速度,而不是使时钟速度更快? 我不认为布局是最佳的,寄生电容可能是一个因素。 R靠近引脚8 (Ref),C靠近引脚4 (RC)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    由于示波器与R*C乘积成反比(f = 1.5 /(R * C)),因此R或C的增加会减慢示波器的速度。 所以寄生帽会改变频率,虽然如果你使用470 pF,需要大量额外的盖子来通过16 % (75 pF)降低频率

    CT引脚上是否连接了任何斜坡补偿电路或类似电路?

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard,有一个0.1uF帽与10.7K和470pF帽平行。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我假设GND-UF盖是从0.1 引脚到GND?的去耦盖。

    如果是这样,则不会加载或影响CT引脚,也不会影响频率。 事实上,在REF引脚上安装去耦盖始终是一个好主意。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您回答正确,此盖是从Ref到GND。