This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5504万:bq2.5504万

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576339/bq25504-bq25504

部件号:BQ2.5504万

大家好。 是否有人尝试组合两个bq2.5504万输出? 要获得更高的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghinwa,

    实际上不是,因为该零件无论如何都是为了收割...
    要实现高VOUT/VIN比率(特别是在VIN相当低的情况下),通常需要执行的操作是级联2升压,一个在VIN操作较低的情况下,第二个在VIN/VOUT范围较高的情况下。
    但如果您尝试过,请告诉我们结果(这可能是一个有趣的应用程序)

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghinwa,

    您可以将bq2.5504万的输出(VSTORE或VBAT)绑定在一起,以获得更多的输出电流,而不是电压。 理论上,您可以在第一个bq2.5504万之上堆叠第二个bq2.5504万 GND,第二个bq2.5504万 GND是第一个bq2.5504万 GND的输出,但尚未测试。