This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7762万:LM2.7762万

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576719/lm27762-lm27762

部件号:LM2.7762万

任何人都可以提供有关LM2.7762万零件的更多详细信息,如方框图或有关工作的一些说明,因为数据表并没有提供太多信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表具有相当全面的结构图,似乎有足够的详细信息来设计电路。 您需要哪些特定信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    请分享您所指的数据表链接,因为我所用的数据表似乎没有,可能是它没有更新- SNVSAF7 - 2016年7月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试以下操作:

    www.ti.com/.../lm2.7762万.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这是一个更好的,我有2016版本,你能不能要求澄清正输入是如何产生负输出范围的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohan,

    生成负输出范围,以便正输入电压VIN被反转,如果VIN =+4 V,则CPout将为-4 V。负LDO将此-4 V用作输入电压,并根据反馈除法器比率调节负输出电压。 LDO需要几个十毫伏/数百毫伏才能正常工作,这意味着根据最大负载电流,LDO应有足够的余量。 从+4 V输入,您可以获得从3.7 V到1.5 V的负输出范围

    此致,

    Jari Niemelä ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,  

    请告诉我反相充油泵的以下信息–

    —         开关S1,S2,S3,S4的打开和关闭时间间隔

    -         工艺的典型值是什么

    我们         是否可以将以下公式中的RSW仅作为S2,S4的RDSon的总和?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    每个数据表的典型切换频率@3.6 V VIN为2MHz。

    @Ω 5.5 V VIN和ILOAD = 100mA的典型输出电阻为2.5 Ω。

    我认为RSW是所有4个开关的总和。

    巴西,

    Jari Niemelä ć