This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:交叉传导

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035B, LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576838/lm5035c-cross-conduction

部件号:LM5035C
主题中讨论的其他部件:LM5035B

你(们)好

我们担心,如果编程延迟为零或非常小,则会发生交叉传导。 (Ho和LO,SR1和SR2)

此设备是否有针对该事件的保护电路?

我理解,我们应该把这种延迟设置在零以上。 但是,我们需要考虑它是否具有故障安全。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    我已提醒相应的团队解决您的问题。 请尽快查找回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    由于LM5035C和LM5035B没有内部固定的死电时间,因此建议延迟引脚电阻器不小于10k,以防止主FET和SR之间的交叉传导。

    但是,LM5035A确实提供了70ns (额定)固定停机时间,您可能需要查看一个版本。

    此致,
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wangxin,

    谢谢你。

    此致,
    山本浩二