This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSH20电池的最佳解决方案

Guru**** 2371540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576869/best-solution-for-lsh20-battery

您好,

我想使用LSH20电池为系统供电,但我不知道必须选择哪种解决方案。

我需要它具有2.5V的固定输出电压和~200mA的输出电压(我真的需要0.5mA),但我知道,简单的LDO是不够的,因为如果电池达到3V,则必须将电池和电荷分开。 (我不希望我的系统受到攻击)

我需要它也是通孔,或最大的可能...

有什么想法吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDC,您好!

    这里的大多数解决方案都用于监控或保护电池,但不适用于充电电池。 据我了解,LSH20不能充电,因为它是原电池。 您能否澄清一下您希望从BMS解决方案中获得什么?

    谢谢

    米格尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!
    感谢您的参与和响应。
    我知道这种电池不能低于3V。 所以我的问题是:是否有一个电压调节器能够在我的电池达到3V时关闭系统?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您将使用的单元格的D/S? 许多此类电池在冷机时低于3V等

    此参考设计是否适用于您的应用: http://www.ti.com/tool/PMP9753
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    但我需要系统通过漏洞。 我想我将使用3V电压检测器(例如在断开电压和断开电压时重置微控制器的检测器)和通孔LDO。 我认为这就足够了。