This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3319万:Rmode -最大软启动时间?

Guru**** 2456660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572377/tps53319-rmode---maximum-soft-start-time

部件号:TPS5.3319万

TPS5.3319万数据表的表3显示了Rmode范围从39K到475K,选择软启动时间TSS的范围为0.7ms到5.6ms。

是否可以为Rmode使用较高的值以获得较慢的启动速度,例如,对于TSS~9ms,Rmode=750K?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    我不知道这个零件的详细情况,但我担心它不起作用,因为Rmode引脚上的电压在启动时被采样和保持。
    您可以增加Rmode的值以增加SS时间,但当引脚电压接近内部DAC可管理的最大V时,线性将在特定点停止(饱和曲线类型)...
    典型的SS时间至少为5毫秒...这么长的SS时间需要什么?
    如果它仅用于"延迟"目的,您可以使用序列发生器或无源网络在EN/UVLO上执行操作

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也不知道该部分是否真实,但我可以合理地确定这些是离散的SS时间值。 不能选择除所列时间以外的任何时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,伙计们,您对Rmode的看法是正确的。

    同时,我尝试使用较高的电阻值,软启动时间没有变化。

    我试图在启动时降低浪涌电流。