This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:EVM上如何使用RC反向二极管?

Guru**** 2766825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572359/lm5001-what-s-the-use-of-rc-accross-diode-on-evm

部件号:LM5001

在LM5001升压阀板上,以及在Webench生成的LM5001 schem上,有一个RC (6.8R+470pF)与直流二极管平行。 这是我第一次看到这种情况,数据表中没有解释,许多Boost相关应用手册中也没有说明。  这有什么用途? 是因为高电压输出(48V),还是因为开关为NPN? 如何计算这些组件值? 对效率有何影响? 传导EMI和输出噪音是什么?

提前感谢您的参与,

E.赫尔辛基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您提到的RC网络是一个缓冲网络,用于抑制由LC储罐产生的振铃产生的射频噪声,这是由二极管+布局的寄生物产生的...您实际上可能需要2个,因为另一个储罐位于FET周围(如果是外部)...

    它降低了一点效率,但在EMI合规性测试中可以节省您的生命 :)

    计算来自在没有缓冲器的情况下执行的测试,然后经过微调以获得最佳的性能/EMI平衡...

    有关 详细信息,请参阅slva255,slyt465和此帖子

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的清晰解释!