This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1052万B:BQ5.1052万B

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577269/bq51052b-bq51052b

部件号:BQ5.1052万B
主题中讨论的其他部件:BQ50.0212万

我尝试使用BQ5.1052万B和BQ50.0212万无线充电系统。

我不需要在我的系统上贴上"QI"标签,我询问是否有必要加入WPC协会。

非常感谢,致以诚挚的问候

Andrea Brambati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrea
    如果您将RX (bq5.1052万B)仅与TX (bq50.0212万)一起作为专有系统使用,而不会促进Qi互操作性。 无需Qi标签和WPC成员身份。