This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万:UCC2.818万和amp;UCC2.807万 PFC应用请求

Guru**** 2456690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577094/ucc28180-ucc28180-ucc28070-request-for-pfc-application

部件号:UCC2.818万
主题中讨论的其他部件: UCC2.807万

您好,先生,

我有UCC2.818万和UCC2.807万 PFC应用请求。

我可以知道UCC2.818万和UCC2.807万可以在以下条件下进行设计吗?

240~528V输入V交流,PFC升压760V直流/750W

 如果TI能提供合适的参考原理图,以便我们快速启动项目,我将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo

    UCC2.818万可以满足您的要求。 以下是采用UCC2.818万的230V输入900W PFC应用。 由于UCC2.818万不需要传感 交流输入电压,因此UCC2.818万非常适合您的要求。请参阅下面的链接了解详细信息。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu962b/tidu962b.pdf 

    此致,

    云生